This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:应用的要求范围

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10974

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1247784/drv10974-recommanded-range-of-application

器件型号:DRV10974

您好!

我想向您提出一个有关 DRV10974的问题、请参阅调优指南文档、该文档指定了 DRV10974的推荐应用范围:

如果此驱动器的电机在该范围内没有指定的电机参数,使用该驱动器会有什么副作用?

提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果电机未落在表中指定的范围内、器件可能无法在闭环中旋转电机-可能会触发故障。  

    此致、

    维什努