主题中讨论的其他器件: MCF8316A
我使用 MCT8316ZR 来控制电机、以提升和降低物体。 目前、MCT8316ZR 可控制电机的旋转、并正常驱动物体的抬起。
我正在调试 MCT8316ZR 制动功能、但发现制动功能无法保持电机悬停状态。
我已经为 MCT8316ZR 进行了以下设置:
CONTROL_Register_1 = 0x03
CONTROL_Register_2 = 0x66
CONTROL_Register_3 = 0x46
CONTROL_Register_6 = 0x01
CONTROL_Register_8 = 0x03
Control_Register_7 = 0x03 (这个寄存器设置为0x01或0x03、 我 感觉相同的效果)
并将 BRAKE 引脚设置为 HIGH,将 drvoff 引脚设置 为 LOW nsleep 引脚设置为 LOW。
其他寄存器使用默认值。
当我需要启用制动器时、电机可以暂停。 上拉制动销会产生轻微影响、但并不很明显。 制动力很小。
请问原因是什么?
附件是电路原理图。
谢谢你。