This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:关于 MCF8315A 的一些问题...

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1247526/mcf8315evm-some-questions-about-mcf8315a

器件型号:MCF8315EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8315A

您好!

我可以知道如何获得基极电流吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    MCF8315A 的基极电流为5A。  

    此致、

    维什努