This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:评估模块

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3255-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1244296/drv3255-q1-evaluation-module

器件型号:DRV3255-Q1

尊敬的 TI 团队:

是否为 DRV3255-Q1栅极驱动器单元提供评估模块?

此外、是否有用于 DRV3256-Q1 栅极驱动器单元的评估模块可供销售?

此致、

马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cvetan:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    由于节假日,我们团队的一名成员将在下周初之前提供回复。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alicia:

    谢谢!

    7月4日快乐!

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cvetan:

    感谢您的提问! DRV3255/3256是 NDA 器件、但是您可以联系 TI FAE、并与他合作申请 EVM。 如果您不确定谁是为您提供支持的 FAE、请告诉我。

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    我们与 TI 签订了 NDA:NDA#NDA-82939 2020年02月05日。

    在这种情况下、我们首先可以获得板的技术文档、

    其次、我想问一下该板的价格和供应情况。

    有关关联公司 FAE 的问题的更多信息、请帮您确认一下。

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cvetan:

    您可以在 DRV3255产品页面的"申请样片和更多信息"部分下、点击"评估模块信息可用"来申请技术文档。 立即申请"。

    我会考虑为您提供 FAE 联系信息、以便为您申请 EVM 提供帮助。

    此致、

    安东尼·洛迪