This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:有关如何将 DRV8801替换为 DRV8876的问题

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1247878/drv8876-q1-replace-drv8801-with-drv8876-question

器件型号:DRV8876-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8876DRV8801

大家好、

感谢您的支持!

我有一个问题、如果我想推广8876以替换8801、这是否意味着我应该再次重写软件? 我搜索了两者的应用数据表、结果发现它似乎完全不同。  

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟随阿克谢说过的话:

    尊敬的 Jimmy:

    这些器件是接近的但不是相同的、因此表8-1 (8801)和表7.3.2.1 (8876)中的控制逻辑将是一个很好的指导(相位/使能端)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    我同意 Akshay 的说法。  这取决于客户如何使用 DRV8801上的其他模式引脚、以及他们是否需要同步快速衰减。  DRV8876仅支持异步(输出高阻态电流和电流流经内部体二极管)。  因此、我们需要进一步了解当前用例、以便确定需要进行的软件修改。

    此致、

    瑞安