This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:无法将参数固化到 EEPROM

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1247649/mct8316a-unable-to-cure-parameters-to-eeprom

器件型号:MCT8316A

大家好、

根据手册、

但是、将0x80000000写入0xE6寄存器后、读取的参数仍是上电后的默认参数、先前修改的参数不会固化到 EEPROM。 根据0xE6寄存器中的位定义、还需要写入 EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY 8位、才能解锁写入 EEPROM 指令。  写入0x8A500000也失败。

应写入 MCT8316A 的 EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY 值是多少? 您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如前所述、对于步骤17、您需要 将0x800E6写入寄存器0x0000E6以写入 EEPROM、而不是0x80000000。

    在写入 EEPROM 之后但在下电上电之前、读取 EEPROM 会返回 修改的值还是仍返回默认值?

    此致、

    约书亚