This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:温度问题

Guru**** 2477645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1247633/mct8316ztevm-temperature-issue

器件型号:MCT8316ZTEVM

大家好、

器件  在电路中非常热(由客户设计)。

它们 使用硬件来设置驱动程序芯片参数。 参数如下:

压摆率为200V/us、超前角增量为0、PWM 模式为数字霍尔输入、异步调制并禁用 ASR AAR。 电源电压为13V。当电机加速时、电源输出电流为4A、几秒钟内便会非常快地上升到140-150°C。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如果可能、您可以发送他们布局的图片吗?

    此致、