This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带有编程 t 的产品

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1248649/products-with-programmed-t

大家好、

您可以帮助推荐具有编程上升和下降时间的高桥驱动器产品吗? 电压为120V、驱动电流为0.5A。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    我们目前在电机驱动团队没有任何额定电压高达120V 的驱动器。  栅极驱动器团队可能也有一些这样的问题。

    此致、

    瑞安