请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8411A 主题中讨论的其他器件: DRV8412
您好!
我们很担心 数据表中指示的最大 PWM 频率为100kHz、您能详细介绍一下这个限制吗? 为什么它受限? 它是与 INx 输入信号电压还是与芯片电压有关? 我们是否可以采取措施来提高该电压?
该系列中是否有可使用更高 PWM 频率控制的芯片(DRV8411A、11、10或33)? 理想情况下可高达1MHz? (我们的 INx 信号位于1.8V MCU 上、因此我们对 V_HI 电平有限制、该电平应最大值约为1.6V)。
逐字记录、
富考尔德