This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:外部栅极驱动电阻器、功率级组件和 RC 缓冲器

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8323R, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1248618/drv8323r-external-gate-drive-resistor-power-stage-components-and-rc-snubber

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件: DRV8329、DRV8323

您好!

使用 DRV8323RSRGZR 驱动 BLDC 电机、是否需要在电机驱动器原理图设计中整合外部栅极驱动电阻器、功率级元件和 RC 缓冲器电路?

我已经通读了其他电机驱动器 IC 数据表(例如 DRV8329)。 在这些数据表中、似乎建议设计人员在设计中包含这些器件。 但对于 DRV8323R 的数据表、不会提供此信息。

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok Loong Yan,

    感谢您在 E2E 上发帖! DRV8329是较新的器件、因此它包含此信息。 DRV8329的数据表中有一节介绍了 DRV8323的数据表中未包含的"功率级调试的常见问题和解决方案"。 我们仍然建议使用 RC 缓冲器来帮助进行功率级调试。  如需了解大功率系统的更多设计注意事项、请随时查看 大功率电机的系统设计注意事项.pdf。 我希望这可以回答您的问题。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    谢谢你的建议。 我将 查看 《高功率电机的系统设计注意事项》.pdf。 如果我有任何进一步的问题,将再次询问。