This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:MCT8316A A2212 BLDC

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246882/mct8316aevm-mct8316a-a2212-bldc

器件型号:MCT8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCT8316A

你好。 我正在尝试让 A2212 BLDC 电机通过 MCT8316运行。 我设法使电机旋转几周、然后电机才能锁定、电机开始闪烁。 我主要触发过流故障、但有时也触发了电机锁定故障。 我花了很多时间调整设置、但无法正常工作。 A2212是否甚至 与此电机驱动器兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在 MCT8316A GUI 中、我们根据最终应用和加速/启动曲线提供了预调优值。 我建议您检查所有五种设置。 要访问这些预调优设置、请 打开 MCT8316A GUI、点击"Guided tuning"并选择应用类型。 请参阅下面的屏幕截图以获取参考。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了所有这些。 问题仍然是一样的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享相电流波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有电流探针、因此我只需要向您提供电压波形。 黄色表示 A 相、绿色表示 B 相、蓝色表示 C 相。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看着这些图、我无法得出任何结论。 您能否在 GUI 中检查故障状态并告诉我们触发了什么故障? 该电机的定子绕组电阻是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我认为控制器无法可靠地对电机换向。 我把电机换成了更小的电机(阿里巴巴的 TEC1636)、超快加速技术运转良好。 我还设法使 IPD 模式和电源控制环路正常工作。