This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:栅源偏置为负时的行为

Guru**** 2476355 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1248223/drv8718-q1-behaviour-when-negative-gate-to-source-bias

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8714-Q1

团队、您好!  

客户有关于 DRV8718S 和 DRV8245 IC 的问题:

当暴露于负栅源偏置时、这些器件是否会失去对栅极/输入信号的控制?  当器件存在开路(栅极/输入接近零伏(命令关闭)、并且通过用于开路检测的输出端的电流源将源拉高、或者电源/输出对电池短路)时、通常会发生这种情况。  是否会发生离子迁移而导致 VT 漂移、从而在栅极/输入关闭时允许器件部分导通?

非常感谢  

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    感谢您的提问。

    我猜您所说的是以下情况。 电流通过输出 FET 的二极管流向 VM。 只要拉电流不是高电平、就没有问题。 我认为开路负载检测电流低于100-200mA、因此应该没问题。 DRV8714-Q1也是如此、但电流路径是外部 FET 的二极管。  

    此致

    森田真也