This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:我们是否可以安全地使用带34VDC 的 DRV8231DSGR?

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1248825/drv8231-can-we-safely-use-the-drv8231dsgr-with-34vdc

器件型号:DRV8231
主题中讨论的其他器件:DRV8876

E2E、  

我正在 考虑将 DRV8231DSGR 用于某些门铃铃声。  提示音模型为24VAC_rms、这意味着如果我们使用33VDC、将会有23VAC rms 正弦波。 您能否确认我们可以安全地将 DRV8231DSGR 用于34VDC?

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    尽管该器件可在高达35V 的电压下运行、但我们不建议在高于33V 的电压下运行、以防止电源上的纹波或电压尖峰对驱动器造成过压应力。

    我建议查看 DRV8876、该器件的功能与 DRV8231非常相似、但可以在高达37V (推荐)和40V (最大绝对值)的电压下工作。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特