This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:发热和噪声问题

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1245013/boostxl-drv8323rs-heat-and-noise-issue

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS

大家好、

1) 1) 与 DRV8323RS 通信时读取的错误状态寄存器值为0x0080和0x0040、分别为 VM 欠压锁定(UVLO)和电荷泵欠压(CPUV)。 电源电压为9V、万用表测量的电荷泵电压为17V、其他寄存器都正确读取初始值、并且 nFault 引脚未拉至低电平。  

2) 电压加至24V 时,芯片温度高,在2-3秒内立即加热,具有腐蚀性噪声。 外设未连接 MOS。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    客户是否向芯片施加了输入 PWM 信号、他们是否能够共享这些通道之一的波形? 它们是否运行除写入 SPI 寄存器之外的任何操作? 它们 是否能够共享 VM 的波形? 此外、请他们查看此文档以了解最佳布局实践、以便他们可以确保布局符合我们的建议、因为如果处理不当、电路板寄生效应可能会导致主要问题: https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf?ts=1688574537341&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=Having%20one%20layer%20of%20the,prevent%20breaks%20in%20the%20plane。 

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    感谢您的支持。

    是客户正在对芯片应用输入 PWM 信号,

    未应用任何输入 PWM 信号、仅进行 SPI 通信、未执行任何其他操作。 则使用的是直流电源。

    请他们查看此文档以了解最佳布局实践,以便他们可以确保布局符合我们的建议,因为如果不处理电路板寄生效应,可能会导致重大问题

    除较细的布线外、建议与文档一样进行布局。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的反馈。 客户是否有任何由 DRV8323RS 的降压稳压器供电的电路组件? 他们能否共享原理图?  

    VM 电源处于器件的限值范围内、但客户应确保所有其他电路参数处于数据表中列出的建议工作条件范围内。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    客户是否有 DRV8323RS 降压稳压器提供的任何电路组件? [/报价]

    下部是 DRV8323RS 内部降压转换器、先转换为5V、然后转换为3.3V、以便为 MCU 供电。  

    他们是否能够共享原理图?  [/报价]

    请在此处查看:

    谢谢。此致、

    切里

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    提供的原理图看起来没有问题。 客户需要检查是否有很大的电流流入或流出器件、最有可能进入器件的 VM 或 VIN 电源引脚、或从降压 开关节点引脚流出。 电路中的某个位置可能发生意外短路、导致大量电流流入或流出器件、使器件发热。 请告诉我他们找到了什么。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis 

    它不会加热到低于18V、因此不应该是短路问题? 电压在急剧升温之前增大。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    可能不存在直接短路、但由于未连接或未驱动 MOSFET、某些与电源电压相关的问题似乎会导致器件发热。 客户是否能够针对 较低的电源电压和器件开始升温的较高电压提供 VM 和 VDRAIN 引脚的图像? 这应该有助于通过确定问题是来自器件电源还是稳压器输出来缩小搜索范围。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    客户能否为 较低的电源电压和设备开始加热的较高电压提供 VM 和 VDRAIN 引脚的图像? [/报价]

    请查看此处、

    参考数据表、分别连接了 VM 和 VDRAIN。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    客户是否测试了其他主板、并且该问题是否会在多个设备上持续存在? 在这种情况发生之前、是否对器件运行了先前的测试?

    此外、清除器件启动时观察到的故障位、并查看是否有任何其他位在启动后显示/保留。 这将有助于将启动时发生的情况与导致器件升温的问题区分开来。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    您是否仍需要有关此问题的进一步帮助?
    如果没有其他问题、请将该主题标记为已解决。 谢谢。

    此致、  
    安德鲁