This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:自动读取问题

Guru**** 2476355 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1240517/mcf8316aevm-problems-with-the-auto-read

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A、MCF8315A

您好!

如果我在 GUI 中禁用两种自动读取、我可以读取所有参数以及向寄存器写入新值。 当我激活自动读取时、电机在旋转几秒钟后停止。 然后、GUI 显示它处于 MPET KE_MEASURE 状态。 不能退出此状态。 此外、不会显示任何错误消息。 必须断开电源、以便电机可以再次旋转。 现在的问题是、您是否有解决该问题的方案、以及我的电路板是否损坏或我的操作有问题。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:

    您似乎正在遇到此常见问题解答(https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1066777/faq-production-device-information)中描述的#8错误。

    尝试在不激活任何"自动读取"选项的情况下旋转电机、并知道是否存在任何其他问题。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    它的工作方式与我所说的类似、但正如您所说、这只是一种权变措施。 我希望始终读取我的寄存器。 为什么我不能这样做呢? 我已经缓解了症状,但没有解决问题。

    Best、Linus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:

    根据常见问题解答、这是 MCF8316A 的器件固件问题、不断读取寄存器会导致器件 I2C 通信失败。 如果您希望始终读取寄存器、可以使用 MCF8315A、这是一款不存在此问题的低功耗器件。 您的工作电压和峰值电流是多少?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    该器件提供13V 电压。电源可提供最大30A 的电流、GUI 中的最大电机电流设置为6A。

    此致!

    利纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:

    电机本身使用的峰值输出电流是多少? MCF8315A (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mcf8315a.pdf)支持4A 的峰值输出绕组电流。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我使用 MCF8316A、我认为它支持8A 的电流。我到目前为止尚未测量该电流、但由于进入 EVM 的电源电流不超过2A、我认为电流不会进入 漂移电机要高得多。

    此致!

    利纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:

    当您说电流不超过2A 时、您说的是峰值电流还是 RMS 电流? 如果您谈论的是峰值电流、我会推荐更适合的 MCF8315A、它可以修复 I2C 问题、但仍然支持高达4A 的电流。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:  

    您是否仍需要有关此问题的进一步帮助?
    如果没有其他问题、请将该主题标记为已解决。 谢谢。

    此致、  
    安德鲁