请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353 尊敬的论坛成员
电荷泵偶尔会出现问题。
当 DRV8353在 VM=24V 下工作时、器件正常工作、但如果 VM=52V、电荷泵有时会停止工作、FAULT 处于活动状态且 VCP 电压为 VM-0.3V
在这种情况下、DRV8353的电流消耗约为~70mA、我们必须替换 DRV8353
此致
沙亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.