请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353R 大家好、
对于有关 DRV8353RH 漏极、系统为48V 电池电压的问题、如果将 VDRAIN 而不是逆变器 MOS 电压 BATT+(电池)连接到 VM、可以吗???

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于有关 DRV8353RH 漏极、系统为48V 电池电压的问题、如果将 VDRAIN 而不是逆变器 MOS 电压 BATT+(电池)连接到 VM、可以吗???