This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:nFault 引脚在消耗的电流较高时变为低电平

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235810/drv8323r-nfault-pin-goes-low-at-higher-current-draws

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件:DRV832X

大家好、我正在测试 DRV8323RHRGZR 硬件器件、以在1x PWM 模式下驱动三相 BLDC 电机。  我已将 VDS 引脚短接至 GND、因此 VDS 跳变点= 0.06V。 这对应于大约20A。 电机正常旋转、未出现任何故障。 当电机加载且电流上升时、nFault LED 开始闪烁。 我已经为驱动器电源添加了一个6安培串联保险丝。 发生这种情况时、保险丝完好无损。 因此、我认为电流远低于20A 跳变点。

由于 nFault 触发、电机旋转不像空载电机旋转那么平滑。 我也尝试提高 IDRIVE 设置、但 nFault LED 行为未发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    感谢您发送编修。 为了说明这一点、您是将保险丝与  DRV8323RHRGZR 的 VM 引脚串联还是连接到整个电源的正极引线?

    谢谢。

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保险丝与整体电源串联。 该系统为48V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有超过6安培的电流消耗、但 nFault 可能 由另一个事件引起、例如 VSense 过流故障。 请参阅此有关调试硬件驱动程序的常见问题解答、尤其是有关 VDS 和 VSEN 过流的部分: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160331/faq-debugging-faults-with-hardware-variant-devices。此外、您可以检查是否存在可能导致问题的超过器件最大额定值的电源电压尖峰、尽管我怀疑这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    电机加载且电流升高时、nFault LED 开始闪烁。 我已经为驱动器电源添加了一个6安培串联保险丝。 发生这种情况时、保险丝完好无损。 因此我认为电流远低于20A 跳变点。[/引述]

    您好!

    许多故障情况都可以触发 nFAULT 引脚、因此您需要找出根本原因、而可能不是 FET VDS 问题。 在更高负载下、可能会发生触发故障的电源欠压。

    摘自数据表:

    "除了器件高度集成之外、DRV832x 系列器件还提供广泛的集成保护功能。 这些功能包括电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压锁定(CPUV)、VDS 过流监视(OCP)、栅极驱动器短路检测(GDF)和过热关断(OTW 和 OTSD)。 故障事件由 nFAULT 引脚指示、可在 SPI 器件版本的 SPI 寄存器中获得详细信息。"

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用不同的 VDS 设置进行了实验、发现 nFault 引脚在不同的电流值下变为低电平。 我希望我的系统在电流消耗约为20A 时跳闸/报告故障。 您能告诉我如何为这些电路选择合适的电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表中的以下表格、其中说明了如何选择 VDS 跳闸电压:

    要将 VDS 跳闸电压转换为所需的电流电平、请参阅您正在驱动的 MOSFET 的 RDS (on)值。

    对于硬件型号、VSEN 跳闸电压设置为1V:

    您可以根据要设置的电流电平选择电流分流电阻器。 我仍建议完成前面提到的故障调试过程、以确认是过流情况导致了故障、还是存在其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试不同的 Vds 设置,发现 nFault 引脚在不同的电流值下变为低电平。 我希望我的系统在电流消耗约为20A 时跳闸/报告故障。 您能建议我如何为相同的电阻器选择合适的电阻器吗?

    同样、nFAULT 可能不会被 VDS 设置触发、但会被其他原因触发、例如电源欠压。 您如何知道 nFAULT 是由 VDS 而不是其他东西触发的?

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    如果提供的资源有助于解决您的问题、请将此主题标记为"已解决"、或者如果您仍有问题、请告知我们。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好、 在尝试探测上述量时、一对 MOSFET 与 GND 短接。 需要一段时间才能订购更换并测试上述解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    您是否仍需要有关此问题的进一步帮助?
    如果没有其他问题、请将该主题标记为已解决。 谢谢。

    此致、  
    安德鲁