This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:DRV830x-HC-C2-KIT

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1242066/drv3255-q1-drv830x-hc-c2-kit

器件型号:DRV3255-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8301

大家好、

我正在使用此 DRV830x-HC-C2-KIT。 我想将 DRV8301更改为 DRV83255-Q1。  

我有两个问题:

DRV3255-Q1和 DRV8301之间的主要差异是什么。

DRV8301移植到 DRV83255-Q1的正确方法是什么。  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    只是简单说明一下、您是在设计新电路板还是尝试在 DRV8301板上使用 DRV3255?  

    这些器件千差万别、所以我想了解一下这里的需求。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:  

    您是否仍需要有关此问题的进一步帮助?
    如果没有其他问题、请将该主题标记为已解决。 谢谢。

    此致、  
    安德鲁