This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:AGND 和 PGND 之间的差异?

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249642/drv8906-q1-agnd-and-pgnd-difference

器件型号:DRV8906-Q1

大家好、  

"11.1布局指南"包含"PGND"和"AGND"说明。 您能告诉我哪个 GND 是"AGND"、哪个是"11.2布局示例中显示的 PGND2吗?

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi San:

    感谢您提出好的问题。 引脚13、24为 PGND。 引脚1内部为 PGND+AGND。 我们希望所有 GND 引脚都在 DRV 下的 GND 平面上进行外部连接、但引脚1在内部为 AGND + PGND。

    此致

    森田真也