This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:相对于早期数据表版本减少了表7-2行

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249664/drv8312-reduction-of-table-7-2-rows-relative-to-earlier-datasheet-version

器件型号:DRV8312

我看到,在数据表版本 SLES256F 中,表7-2与较早的数据表版本 SLES256E 相比已缩减几行。 这样做的原因是什么?  可能是因为人们发现较低电流的设置比最初想象的要不可预测?  如果是、那么多大的电阻值适合于高达200K 的电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、

    感谢您的提问。  

    我们删除了 OC 部分、因为该部分由于工艺和温度导致较大偏差、从而导致器件在低于预期阈值时跳变。 因此、请参阅更新后的表以了解最大电流。  

     有关更多指导、请参阅第8.2.1.2.4节"过流阈值"。

    此致!
    阿克沙伊