您好!
我是否可以使用 MCF8315A 或 MCF83EVM 来控制24V、3瓦交流同步电机? 如果您需要电机的详细信息、请让我来看看。
或者、如果您对交流同步电机控制器有更好的建议、也请告诉我。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
通过 4W1-2相位激励、 我认为这与我们的1/16微步进模式相同。 我们的许多步进电机驱动器都支持微步进。 请参阅以下链接、任何具有16或256微步进级别的驱动器都将能够执行1/16微步进: https://www.ti.com/motor-drivers/stepper-driver/products.html#2894=16%3B32%3B256&
24V 3W 为8A、我们唯一具有微步进功能、可驱动此负载的步进电机驱动器是 DRV8462。
您可能还会发现此参考设计指南非常有用: 适用于高速电机驱动器的48V、10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计(修订版 B)
此致、
雅各布