This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:TEC 驱动器的 LC 滤波器

Guru**** 2476355 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249400/drv8412-lc-filter-for-tec-drive

器件型号:DRV8412

 使用 DRV8412 驱动 TEC 元件时、是否建议使用铝聚合物电解电容器等极化电容器作为驱动器输出端和 TEC 之间的 LC 滤波器?  由于电压降额、设计中可能需要一个大型陶瓷电容器、因此我们正在寻找一种低 ESR 铝聚合物电容器作为替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    输出端大电容器的主要问题是开关期间的浪涌电流。 浪涌电流需要低于 DRV8412的过流限值。 只要电流始终小于过流限值、 电解电容器就可以。

    有关 TEC 的更多信息、请阅读此 常见问题解答

    此致、

    巴勃罗