主题中讨论的其他器件:DRV8876
大家好、
您能帮助回答以下有关 DS 的问题吗? 谢谢
- 1. IMODE 的配置方式有4种,级别4最适合客户应用(普通的 DC 电机运行很长时间),但有一个问题,对应的下拉电阻是高阻态,即悬空。 作为输入引脚、悬空容易受到干扰、导致操作条件不稳定。 有改进的方法吗?

- PWM 控制模式是否可以使用100%占空比
- 在 PH/EN 控制模式下、PH 和 EN 意味着什么? 这个词的缩写是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能帮助回答以下有关 DS 的问题吗? 谢谢

谢谢
您好,Hazel,
对于您的第一个问题、根据数据表、IMODE 引脚在上电时锁存、这意味着、在器件处于唤醒状态后、只要 IMODE 引脚在启动期间为高阻态、如果 IMODE 引脚发生变化、IC 就不会更改 IMODE 设置。
对于第二个问题、根据数据表、在 DRV8876应用中、无论目的是双向还是单向电机驱动、 占空比和 H 桥极性由 PWM 以及从外部控制器传输到 EN/N1和 PH/NH2引脚的 IO 资源控制。 此外、此器件支持100%占空比运行。
对于第三个问题、PH/EN 控制模式表示相位/使能控制模式。 有关 PH/EN 的更多信息、此常见问题解答可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/963987/faq-what-interface-ph-en-or-pwm-to-use-for-controlling-brushed-dc-motors
此致、
加亚哈里
您好,Hazel,
在数据表中、图7-9说明了四电平输入、这是一个分压器网络。 当芯片处于高阻态时、没有电流流经 IMODE 引脚。 在该状态下、 由于 IMODE 针对4种逻辑状态中的每种状态具有特定的电压值、因此状态4下的 IMODE 电压将 大约为3.33V。 网络中包含的上拉和下拉电阻足够强、可防止 IMODE 引脚上的任何突然干扰改变其电压。
此致、
加亚哈里
大家好、Jaya
我和 Hazel Sun,除了她的问题,其他问题在这里提出:
1.数据表显示 IMODE 输入电压范围为2.5V 至5.5V 时、可在状态转换期间设置4级。 所以、我是否可以 将特定的外部电路(例如电阻分压器)与内部电路一起添加、以将 IMODE 电压设置为2.5~5.5V、而不是 IMODE 引脚的高阻态(悬空)连接?

2.上拉和下拉电阻为68k 和136k,上拉源电压为5V。 稳定电流为5V/204K = 24.5uA、在我看来、这不足以实现抗干扰。 而且、 在盐雾环境中、IMODE 输入电压易于改变、因为 PCB 上沉积的盐雾会导致下拉电阻降低、输入电压将降至3级范围。
您好、Jaya
今天高兴地与您和巴勃罗和哈泽尔谈论 IMODE 级别4高阻态配置。
IMODE 引脚上的2.5~5.5V 将使 IC 在唤醒后进入4级模式。 在仅参与内部电阻分压器的情况下、IMODE 电压为136/(136+68)* 5=3.33V。 但是内部上拉和下拉电阻器非常高、以至于电流太低而无法抵抗强大的外部干扰。
因此、我倾向于使用具有较低值阶数(4.7K + 10k 组合)的外部电阻分压器。 10k Ω 阶数比内部100k Ω 低1级)、以增加电流来维持 IMODE 电压以及抗干扰性能、同时 IMODE 电压可能受到非常轻微的影响。 快照就是我在会议中给大家展示的图纸。
在我看来、信号布线上较高的电压和较高的电流使得信号更强、更难通过外部干扰改变。

同时、外部低值阶电阻分压器使得电路在盐雾环境下更加稳健。 盐雾聚集在一起将导致等效的下拉电阻连接到 GND (100k 阶甚至更小)。 如果没有外部电阻分压器、IMODE 电压将大幅降低、可能处于3级电压范围内。 外部电阻分压器具有低阶电阻器、可因盐雾轻微改变电压。 通过这种方式保持4级电压范围。
由于温度升高、半导体器件的泄漏电流增加、对 IMODE 电压的影响也小得多、需要使用外部电阻分压器。