This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:I2C 不使电机旋转

Guru**** 2476355 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246221/mcf8316a-motor-not-spinning-up-by-i2c

器件型号:MCF8316A

我们有一个通过 GUI 预配置的 MCF8316AEVM 板。  I2C 控制是在这里工作的。

现在、我将尝试通过我们自己的 I2C 实现来运行电机。
I2C 通信似乎正常工作。 我可以正常读取寄存器。

现在、当我写入 ALGO_CTRL1寄存器(覆盖= 1、DIGITAL_SPEED_CTRL 任何高电平值)时、电机不会按预期旋转。
在开始控制 I2C 之前、我是否需要做其他事情?

只要不通过 I2C 发送覆盖信号、我就可以使用电位器控制电机。 我一发送该消息、就会停止按预期工作。 只是电机不会旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我需要一些时间来研究这个问题、我将在下周四回到您的身边。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在设置 OVERRIDE 和 DIGITAL_SPEED_CTRL 位后、您能否向我提供 ALGO_CTRL1寄存器的回读?

    如果您尚未设置 OVERRIDE 位(0x80000000)、然后执行另一个写入命令来设置 DIGITAL_SPEED_CTRL 位(0xFFFF0000)、看看这是否有效?

    此致、

    约书亚