This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983、电机运行问题

Guru**** 2475320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1248607/drv10983-drv10983-motor-operation-problem

器件型号:DRV10983

您好、TI 专家。

客户应用了 DRV10983PWPR、发现测试过程中电机运行不正常的问题。

电机似乎在初始时启动、但立即停止会出现问题。 我不知道是什么问题。

我们将向您发送电机启动波形、供您参考。

蓝色–24V 波形

粉色- DRV10983DML 13引脚(速度)波形

绿色–电机电流波形

q1)您能确认这种现象的原因吗?

Q2)是否有解决方案?

如果您还有其他需要检查的东西、请告诉我。

您需要哪个器件?  我会提出要求并与我们的客户分享。 (Example_schematic?)

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    您是否可以共享0x20至0x2B 的寄存器值以及电机电阻和反电动势常数? 我可以查看寄存器设置并提供有关修改寄存器值的建议。

    此致、

    维什努   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu

    我们尚未收到任何反馈、因为我们正在通过客户检查内容。

    首先、关闭案例后、我们将在收到客户的信息后进行回复。

    谢谢你。