大家好、
同时提取 SOA、SOB 和 SOC 电压并将其转换为电流。 在设置固定电角的情况下、横轴电流会增加、相应的占空比也会随三相电流的变化而变化。 但有一个相位上的电压(上升趋势)达到饱和的相位。
SOX = Vref/2±GAIN*Iout,理论上三相电流之和为0,SOA+SOB+SOC 理论上应该是3/2x Vref。 但现实情况是、随着跨轴电流增加、三个电压和三个电流会变小。
客户想知道可能的原因是什么? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
同时提取 SOA、SOB 和 SOC 电压并将其转换为电流。 在设置固定电角的情况下、横轴电流会增加、相应的占空比也会随三相电流的变化而变化。 但有一个相位上的电压(上升趋势)达到饱和的相位。
SOX = Vref/2±GAIN*Iout,理论上三相电流之和为0,SOA+SOB+SOC 理论上应该是3/2x Vref。 但现实情况是、随着跨轴电流增加、三个电压和三个电流会变小。
客户想知道可能的原因是什么? 谢谢。
此致、
切里
您好、 Alicia。
客户是否能够说明 SOx 输出之和的含义,这些输出需要相加至3/2x Vref?
首先、在任何一点、三相电流之和为0、IA+IB+IC=0;
IOUT =(__LW_AT__SOx-Vref/2)μ A/增益;
IA+IB+IC =((SOA-Vref/2()SOB-Vref/2()SOC-Vref/2))增益=(__LW_AT__SOA+SOB+SOC -3/2*Vref )增益=0;
SOA+SOB+SOC=3/2*Vref ;
在 FOC (直轴元件 ID = 0)控制中、在初始条件下、在 q 轴电流 q = 0、SOx = Vref/2的条件下、测量 SOA = SOB = SOC = 1.53V。 但是、通过控制、q 轴电流(IQ)越大、SOA+SOB+SOC 就越小。 它与 SOA+SOB+SOC = 3/2*Vref 不兼容。
谢谢。此致、
切里
您好、Cherry:
然而,实际情况是随着横轴电流的增加,三个电压和三个电流变得更小。
是否有可能看到包含全部三个 SOA、SOB 和 SOC 的波形、其中客户注意到了这种行为?
此致!
~艾丽西亚
您好、 Alicia。
这两者没有波形、但只有 几组电压值、电角为120°、指向 B 相。A 和 C 的 PWM 占空比相同。
1) 1.526v、1.522v、1.523v
2) 1.509v、1.555v、1.507v
3) 1.481v、1.607v、1.476v
4) 1.450v、1.662v、1.442v
5) 1.417v、1.714v、1.407v
谢谢。此致、
切里
您好、 Alicia。
我需要与我的团队审核此信息。
期待您的回复。
Iout 中的"Vref"(__LW_AT__SOX-Vref/2)增益是否可能发生变化? 如果是、由于基准电压的变化、电压采集可能不是很好?
谢谢。此致、
切里
您好、Cherry:
假设 Vref 为3.0V、我能够使用上面的公式计算 SOx 的和并将其与3/2 * Vref (假设 Vref 为3.0V、则为4.5V)进行比较。 从这里、我看到粗略误差百分比在0.5-2%之间、可以通过实际噪声等来解决这个问题。
| 参考电压 | 3.00英里 | 3 / 2 *电压基准 | 4.500 | |
| SOA (SOA) | 索布 | SoC | SOx 总和 | 误差% |
| 1.526 | 1.522 | 1.523 | 4.571 | 1.578% |
| 1.509 | 1.555 | 1.507 | 4.571 | 1.578% |
| 1.481 | 1.607 | 1.476 | 4.564 | 1.422% |
| 1.450 | 1.662 | 1.442 | 4.554 | 1.200% |
| 1.417 | 1.714 | 1.406 | 4.537 | 0.822% |
此致!
~艾丽西亚