This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8845:是否可以在驱动 BDC 时使用动态衰减模式?

Guru**** 2475260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249888/drv8845-can-dynamic-decay-mode-be-used-when-driving-bdcs

器件型号:DRV8845

您好!  

DRV8845数据表指出、有3种模式用于控制直流电机的正向、反向和滑行、但它还具有用于电流控制的动态衰减模式。  

当 DRV8845驱动 BDC 时、是否可以使用动态衰减模式?如果是、这与滑行功能有何不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    动态衰减仅用于步进电机运行、不用于 BDC。  

    对于 BDC 操作、通常有4种状态:正向、反向、滑行(快速衰减)和断开(慢速衰减)。  

    但是、在 DRV8845上、只有三个。