This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:泄漏条件

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249070/drv8835-leakage-condition

器件型号:DRV8835

大家好、

我是否能够知道在什么条件下测量上述漏电流? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    数据表中列出了一些测试条件。  

    但是、我已经联系系统团队收集有关测试条件的任何其他信息。

    我会在了解更多信息时与其接洽。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    系统团队已确认、除数据表上列出的测试条件外、他们不能确定任何其他测试条件。

    您是否想要查找特定的条件或规格?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的确认。

    是否在上部和下部电源管全部关闭的情况下测量到该电流?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    是的、在 MOSFET 处于高阻态的情况下测量漏电流。 在该状态下、MOSFET 的漏极由5V 供电、然后测量流入引脚的电流。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户得知、在高阻态条件下、MOSFET 漏极连接范围内的任何电压、漏电流均在200nA 以内。 对吧?  例如、将0到5V 之间的任何电压连接到

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    是的、只要 MOSFET 处于高阻态、任何范围内的电压都将允许测量高达+-200nA 的相应漏电流。  

    漏极和源极电压应相同、这基本上会使漏极和源极"短路"。 通过向漏极和源极施加最大允许电压、VM = 5V、可以测量200nA 的最大泄漏电流。  

    此致!

    大卫