主题中讨论的其他器件:DRV8323、
您好!
是否可以在 BRD8323RSRGZR 中使用3个电流感应放大器进行无传感器 FOC BLDC 换向?
如果不可能、您能否建议用于无传感器 FOC BLDC 换向(使用 DRV8323RSRGZR)的各种电路实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以在 BRD8323RSRGZR 中使用3个电流感应放大器进行无传感器 FOC BLDC 换向?
如果不可能、您能否建议用于无传感器 FOC BLDC 换向(使用 DRV8323RSRGZR)的各种电路实现?
尊敬的 Kok Loong Yan,
感谢您的提问! 您可以 将无传感器 FOC 与3个 CSA 一起使用。 不过、我建议为 CSA 提供一些输入和输出滤波。 您可以在以下 EVM 页面的设计文件中找到这种情况的一个示例: BOOSTXL-DRV8323RH 评估板| TI.com。此外、DRV8323具有智能栅极驱动架构、因此以下应用手册将非常有用: 使用智能栅极驱动轻松实现无刷直流电机的场定向控制(修订版 B)(TI.com)。 使用 BLDC 电机的电动自行车硬件设计注意事项(修订版 B) 在第18页有一个部分、其中显示了 DRV8320S 的无传感器应用图示例、该示例与 DRV8323类似、但没有 CSA。
此致!
Eli
尊敬的 Eli:
我看不到任何有关无传感器应用如何在 使用智能栅极驱动器的场定向控制中轻松实现无刷直流电机的详细解释(修订版 B)(TI.com)。 使用 BLDC 电机的电动自行车硬件设计注意事项(修订版 B ) 。
但我在以下应用手册中找到了一些信息: https://www.ti.com/lit/ug/slvub12/slvub12.pdf?ts=1689559946474&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBOOSTXL-DRV8323RS
本应用手册指出、它使用反电动势集成技术进行无传感器控制。 本应用 手册是 BOOSTXL-DRV8323RX 用户指南的补充。 我认为这种方法适用于基于 BRD8323RSRGZR 的电机电路设计。
我在下面附上了一张图片。 这是 BOOSTXL-DRV8323RS 原理图的一部分。 您能否告知 VSENA、VSENB 和 VSENC 的用途是什么? 是针对无传感器控制的反电动势测量吗?

除了反电动势、我没有看到任何表明 无传感器 FOC BLDC 换向可通过电流感应技术来完成的信息。 您能否提供有关 可通过电流感应技术完成无传感器 FOC BLDC 换向的详细说明信息?
此致、
叶国龙
尊敬的叶国龙:
感谢您的澄清。 我感到遗憾的是,这些资源未能提供更多的见解。 三相无传感磁场定向控制... (DRV830x-HC-C2-KIT)(TI.com) 是 C2000团队提供的一份文档、有助于理解如何实现无传感器 FOC、但它未提及使用 CSA 的任何内容。 而是提到了相位的使用、它们是相关的。 用于计算 VSOx 的公式会根据您使用的是双向电流感应还是单向电流感应而变化(请参阅数据表的第8.3.4节)。 我将与我的团队联系以确认 VSENx 的功能、并在 EST 星期三之前为您提供有关如何实施的更多信息。
此致!
Eli
尊敬的叶国龙:
是的、VSENx 用于反电动势。 如果您想了解更多有关编程无传感器 FOC 实施的信息,我建议您使用 无传感器磁场定向控制的三相... (DRV830x-HC-C2-KIT)(TI.com) 指南我之前链接的内容。
此致!
Eli