主题中讨论的其他器件: DRV8320
团队、您好!
我们使用 DRV8300和 STM 微控制器开发了 BLDC 驱动器。 我们保持的额定功率为50V/15A。
我们已经测试过欠压、过压保护,并按要求工作,现在我们想在这种情况下增加电流控制功能。
根据 DRV8300EVM 参考设计,我们已添加了包括运算放大器在内的所有电流感应组件,但我们在这里感应的是腿较低 MOSFET 的极点电流,对于电流控制,我们需要总电流。
您能指导我们如何使用 DRV8300实现电流控制器功能吗? 我们是否需要添加任何其他电路、以及如果可能、我们是否可以仅通过硬件更改来实现此功能。
此致、
沙雅里信德