请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 大家好、
1.只有睡眠模式和工作模式的 Iq、我可以知道待机模式下的 Iq 电流吗?
2.从待机模式切换到工作模式、需要多长时间? 如果我们使用映射来打开驱动器、从待机模式开始驾驶需要多长时间? (IN 已为高电平)
Br
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
1.只有睡眠模式和工作模式的 Iq、我可以知道待机模式下的 Iq 电流吗?
2.从待机模式切换到工作模式、需要多长时间? 如果我们使用映射来打开驱动器、从待机模式开始驾驶需要多长时间? (IN 已为高电平)
Br
弗兰克
尊敬的 Frank:
感谢您的提问。
1) 1) VDD 电流消耗与待机模式中的工作模式相同。 未定义 PVDD 电流消耗、因为 PVDD 期望低于欠压阈值(期望 PVDD=OFF)。
2) 2)这种延迟之前没有讨论过、因为在客户系统中 PVDD 斜坡时间很慢。 MCU 应在电机驱动之前发送 EN_DRV 命令。 这些是开始驱动之前的系统延迟。 我猜测 VCP 斜坡本身仅~1ms 延迟。
此致
森田真也