This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:原理图审阅

Guru**** 2476205 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1247620/mct8329a-schematic-review

器件型号:MCT8329A

您好!

客户应用 MCT8329A 来控制气风枪电机。

请查看原理图。

删除。

目标转速:65,000转/分

工作电压:11.1V(3节电池)、14.8V(4节电池)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    请允许我花点时间复查这个原理图。 我的目标是 最迟在下周三前与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    谢谢你。 我要等了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    请查看以下建议:

    1.   如果不使用 DRVOFF 引脚、请将其连接至 GND
    2. 请将 VREG 引脚连接到 AVDD 或外部3-5.5V
    3. 请将 SN 引脚连接到 C-SEN-N 网络、将 SP 引脚连接到 C-SEN-P 网络。 请参阅  数据表第4页接近底部的 SN 和 SP 引脚说明。
    4. 对于连接在 PVDD 和 GND 之间的电容器 、我们建议使用额定电 压至少比电容器 将 承受的典型电压大2倍的电容器。

    此致、

    约书亚