This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:在启动时间起500ms 内达到200mNm 的扭矩

Guru**** 2476205 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1248093/mct8329a-torque-of-200mnm-within-500ms-from-the-start-up-time

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8316A

大家好、

MCT8329A 是否可以在启动时间后的500ms 内产生200mNm 的扭矩?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    扭矩主要取决于电机规格和可提供给电机的可用电流。 如果电机和电源能够共同产生200mNm 的扭矩、则 MCT8329A 可以在所需的500ms 时间内打开和切换外部 MOSFET、从而让电机产生200mNm 的扭矩。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    谢谢你的答复。 可用的电机电流最大为19A。  

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    您能否提供也将使用的电机的数据表?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    100%总扭矩(满负载)的多少百分比为200mNm?   MCT8316A 中的无传感器梯形算法可在启动时支持轻负载(满载的20-30%)。

    此致、

    约书亚