请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315A 大家好、
使用默认配置寄存器后、当电机开始旋转1分钟时、功耗逐渐降至3W、而电机开始不旋转。
您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
使用默认配置寄存器后、当电机开始旋转1分钟时、功耗逐渐降至3W、而电机开始不旋转。
您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。
此致、
切里