This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:固定的 LRM 频率

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1250899/drv2605-fixed-lrm-frequency

器件型号:DRV2605

你好

我有一个应用要将 LRM 频率固定在~170Hz -无需自动共振。

这是否可通过执行以下操作来实现?

  • 将寄存器0x1D 中的 LRA_OPEN_LOOP 位设置为1
  • 将寄存器0x1A 中的 N_ERM_LRA 位设置为1
  • 将寄存器0x1B 中的 DRIVE_TIME[4:0]设置为24

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、正确。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。