请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 你好
我有一个应用要将 LRM 频率固定在~170Hz -无需自动共振。
这是否可通过执行以下操作来实现?
- 将寄存器0x1D 中的 LRA_OPEN_LOOP 位设置为1
- 将寄存器0x1A 中的 N_ERM_LRA 位设置为1
- 将寄存器0x1B 中的 DRIVE_TIME[4:0]设置为24
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我有一个应用要将 LRM 频率固定在~170Hz -无需自动共振。
这是否可通过执行以下操作来实现?
谢谢!