This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:通信

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1, DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251107/drv8718-q1-communication

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1

迪亚尔斯、

请帮助确认我们是否可以为   DRV8718与 MCU 通信提供参考源代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    请参阅该链接。 可提供参考源代码。

    DRV8714S-Q1EVM 评估板| TI.com

    DRV8714-Q1和 DRV8718-Q1在 EVM 上使用的代码相同。

    此致

    森田真也