您好、专家!
很抱歉打扰您。
我发现、存在与 DRV8889/A-Q1上的开路负载检测相关的一些问题。
因此,我会请求你的帮助,以解决一个问题,我试图理解3个月以来。
下面我将介绍以下情况。
我们正在使用一个步进电机驱动器、即 DRV8889/A-Q1、并且我们为开路负载检测而挣扎。 我看到存在与开路负载检测相关的已知问题。
我们的应用中需要满足以下条件:
保持电流75mA
运行电流500mA
工作应用条件/配置如下
VREF - 1.7V
TRQ_DAC - 56.25%
SLEW_RATE - 105V/us
衰减-智能调优纹波控制
MICROSTEP_MODE - 1/16
OL_TIME - 200ms
EN_SR_BLANK - 0
在上述条件下、我们观察到、在某些芯片上、线圈上无法检测到 OL、而在某些芯片上、可以立即检测到 OL。
您能帮助我配置该驱动程序吗?
非常感谢您的帮助。
如果 OL 出现问题、这将很有帮助。
非常感谢。