This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983Q1EVM:GUI 错误:寄存器重载不成功

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983Q1EVM, USB2ANY, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1250014/drv10983q1evm-gui-error-register-reaading-not-successful

器件型号:DRV10983Q1EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDRV10983

您好、TI 专家。

我们正在将 DRV10983Q1EVM 与 USB2ANY (器件型号 HPA665-001)。  GUI 是 DRV109XXEVM。

当我们打开该应用程序时、会收到一条错误消息、内容为"Register Reading Not Successful。 请重新启动 GUI 并重试"。

多次重新启动 GUI 后、会得到相同的错误。 我们还提供了12V/24V 的电源、但仍然存在相同的误差。

pfa GUI 片段。

请检查。

谢谢

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的问题和评论:

    1.您是否已下载 LabView 2014 Runtime Engine?

    https://www.ni.com/en-us/support/downloads/software-products/download.labview.html#306245


    2.是否按照 DRV10983 EVM 用户指南中的开箱即用步骤操作,以确保所有连接均正确?
    http://www.ti.com/lit/ug/slou393e/slou393e.pdf

    3.您是否曾尝试在管理员模式下运行 DRV109xx GUI 软件以确保权限没有问题?

    4.是否进行了硬件检查以确保设置成功?
       a. USB2ANY 上的灯亮起
       b.使用数字万用表测量 V1P8和 V3P3时、分别产生大约1.8V 和3.3V 电压

    实质上、此错误意味着器件未接收到来自 GUI 的 I2C 命令。 通过执行这些步骤、我们确保 GUI、USB2ANY 和器件已正确连接并准备好接收 I2C 信号。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    当我们增大电流时、连接正常、现在一切正常。

    感谢您的支持。

    此致

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!