This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 BLDC 分流电流测量的 Σ-Δ ADC。

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1250854/sigma-delta-adc-for-bldc-shunt-current-measurement

您好!

我正在考虑使用 Σ-Δ ADC 重新设计我们的电流电机驱动器电流感应。 以下是一些详细信息

1.流经每个相位的电流+/_10A

2.需要16位或更高的分辨率。

3.研究 SPI 接口。

4.能否将 Σ-Δ 直接与电流感应电阻器一起使用? 无需额外的放大器? 或者、您的 Σ-Δ 模块的最小差模输入电压是多少?

请告诉我。

谢谢。

维克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

     我会让我们 ADC 团队的一些人提供反馈。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    此搜索可能有助于: https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/products.html#84=16%3B24&

    从这里了解电流信号的频率和采样要求会很好。  

    我们的许多器件都有可在器件寄存器中配置的内部增益级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。 您或他人能否帮助我找到具有内部增益级的简单 SPI 接口器件? 由于我们存在尺寸限制、因此尺寸越小越好。  

    谢谢。

    维克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    使用我之前发布的搜索、您可以按接口类型(SPI)和封装面积(mm^2)进行筛选