This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:有关 DRV8303启动的问题

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251038/drv8303-question-about-start-up-of-drv8303

器件型号:DRV8303

您好!

我想问一下 DRV8303的启动情况。

DRV8303数据表8.8.1、
您能否告诉我、启动时的 SH_x 引脚电压为何应小于8.5V、
原因是要防止任何地方出现任何故障?

此致、
松原弘康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matsubara-San、

    我的目标是在下周中之前提供反馈。  

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matsubara-San、

    是的、我们在启动期间将 SHx 设置为低于8.5V 的原因是为了确保器件正常运行并防止驱动器发生故障。

    此致!
    阿克沙伊