请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 团队成员
我收到了客户的几个问题。 您能帮助完成以下项目吗?
当 DRV8889不驱动步进电机时如何切断相电流?
可以采用切断相电流 "DRVOFF"或"SLEEP"的方法吗?
对于调节电流、哪一项优先、是满量程电流还是扭矩?
此致
达津市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员
我收到了客户的几个问题。 您能帮助完成以下项目吗?
当 DRV8889不驱动步进电机时如何切断相电流?
可以采用切断相电流 "DRVOFF"或"SLEEP"的方法吗?
对于调节电流、哪一项优先、是满量程电流还是扭矩?
此致
达津市
尊敬的 Tatsu-San:
在 nSLEEP 模式下、所有内部 MOSFET、DVDD 稳压器、电荷泵和 SPI 会被禁用、并将保持睡眠模式、直到引脚变为高电平。
DRVOFF 引脚会禁用处于高阻态状态的半桥。

器件功能模式可在数据表第7.4节中找到。

满量程电流(IFS)由基准电压(VREF)设置、TRQ_DAC 用于进一步调节电流。 TRQ_DAC 的 SPI 设置可在数据表的表7-6中找到。
此致!
大卫