This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:GDF 和 VGS_HA 故障导致的驱动器故障

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1240269/drv8323-driver-failure-with-gdf-and-vgs_ha-fault

器件型号:DRV8323

您好!

我们遇到了与 ZX 描述类似的问题。

您最终是否找到了 DRV8323停止使用的原因?

从我们这边看、我们有大约10,000块可以在某种类型的应用中正常工作的电路板。

该板还用于另一个应用(扭矩更大、比率更高的变速箱)、在该应用 中、我们有10%的电路板具有驱动器故障。

我们尝试清除默认值(GDF 和 VGS_HA)、但是:

-在把 CLR_FLT 设置为1后,错误位消失了,但我们仍然没有 PWM 输出(驱动器上没有任何信息)

-在启动循环后同样的事情

-我们重新启动板,错误位再次出现

在此之前:

我们进行了过流测试(保持高于电机额定电流的电流)、我们的电机热保护会在任何元件发生故障之前采取行动。

我们进行了过压测试(由电路板上的电机进行电压再抑制)、我们的峰值抑制器电路运行良好、没有损坏的元件。

请你有什么想法吗?

谢谢!

此致

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    感谢您在电机驱动器论坛发帖! 下面是关于 ZX 的8323为什么 停用的最后答复:

    "根据这些信息、似乎损坏发生在器件内部。 损坏似乎会导致从高侧栅极到源极或接地端的泄漏电流。 因此、它需要更多的电流来抵消因损坏而产生的泄漏电流、从而正确地为栅极充电。 一旦栅极电流减小至 ISTRONG、泄漏电流 会对栅极电流进行过功率、栅极电压开始下降。 如前文所述、损坏可能是由于从 PCB 上的高电感路径切换期间发生的瞬变导致的 GHx 引脚或 SHx 引脚上的绝对最大值违例。"

    如果您不介意、我可以针对您的问题提出几个问题。 此问题仅出现在栅极 A 还是所有栅极上? 对于 CLR_FLT 和 ENABLE、您的时序是什么样的、您可以为我提供波形吗?   为了使驱动器正常工作、需要遵守 DRV832x 6V 至60V 三相智能栅极驱动器数据表(修订版 D)(TI.com)第18页上的一些时序规格。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    感谢您的反馈。

    我们要分析栅极发生问题、需要一点时间。

    请参阅以蓝色显示启用复位脉冲、以绿色显示 nFault 的时序图。

    可能是湿率、 当它达到80%时有时大于90%、可能是增大漏电流的一个因素。 尽管电路板采用保形涂层、但连接器引脚和通孔电容器是不能恢复的、因此不受保护。

    我们 努力寻找原因。

    此致、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    为了阐明一点、您是使用 SPI 还是 DRV8323的硬件版本? 如果您使用 SPI 并且将 PWM 设置得太快(在触发使能后小于1ms)、那么这可能就是问题所在。 此外、nFAULT 在这段时间内为低电平、如果上述操作不起作用、您是否还想向我展示在此期间 INHx 和 INLx 的波形?  

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    我们使用带 SPI 的 DRV8323RS。

    n 故障在启用复位脉冲后被擦除。 但会在每次重新启动板后再次设置。

    对于另一种类型的应用、我们有数千个板在工作一年以上时没有出现这个问题。

    而对于这个问题的应用,10%的板运行在5-6个月后用完。

    时间安排是否真正成为原因?

    我们将尝试向您展示波形。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    您能否向我展示您为此所用的布局? 另外、对于数据表中列出的运行条件、您是否接近任何极限值?

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    感谢您在 E2E 上发帖!  如果 此问题已解决、请 解决该主题、因为我将在结束时将其关闭(如果问题仍然存在、您始终可以再次打开该主题)。 否则、我们认为问题在某种程度上违反了 ABS_MAX 条件 或在器件建议范围结束时的运行。 这 可能是由 PCB 布局中的设计问题引起的。 违反 ABS_MAX 条件通常会对器件造成不必要的磨损、从而影响其功能。 要查找栅极驱动器的 ABS_MAX 和建议值、请查看 DRV832x 6V 至60V 三相智能栅极驱动器数据表(修订版 D)(TI.com)的第7部分。如果您有任何其他问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eli。

    我认为会有其他情况发生、但它与潮湿环境有关。

    我们将采取一些预防措施来防止板上潮湿。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    我很高兴你发现了问题的根源。 很抱歉,我不能提供更多的帮助。

    此致!

    Eli