请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好!
我正使用 F28335 DSP 的 SPI 引脚来读取编码器的 SSI 输出。 为此、我将使用收发器 IC 连接 SSI 编码器的差分输出信号(时钟信号和数据信号)和 DSP 的 SPI 引脚。 使用的编码器没有增量轨道。 我的问题是如何在 PSIM 中确定 SPI 输入块的参数;尤其是启动初始命令值、接收到的数据命令、数据位位置、SPI 初始命令值。
感谢您的支持。