This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210P:使用 BLD 电机驱动器驱动传感器

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251459/drv8210p-driving-a-transducer-using-a-bld-motor-driver

器件型号:DRV8210P

您好!

我们正在考虑将 BLD 电机 驱动器用于超声波流量计、因为 BLD 电机驱动器比高速放大器更便宜。
BLD 电机驱动器将从 MCU 输入 PWM (350kHz-3.3V)、而 BLD 电机驱动器将把它放大至10V、并输出 PWM 以驱动传感器。

您能告诉我哪些 BLD 电机驱动器可用于上述用途吗? 我们提出这个问题、因为我们无法在 TI 网站上对"FSW"进行排序来选择产品。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Conor、

    DRV8410P 仅支持高达100kHz 的 PWM 频率。  但是、 DRV8412 可以支持高达500kHz PWM、因此它应该适合您。   

    我们还提供了有关将超声波传感器用于流量计的应用手册(非 DRV 电机驱动器解决方案)- 用于水流量计和热量计的超声波感应

    此致、

    雅各布