主题中讨论的其他器件: DRV8243-Q1、 DRV8874、DRV8962
您好!
我有一个项目、我们需要驱动24V、5A 热电冷却器。 需要 H 桥、因为我们需要根据加热还是冷却来切换极性。 您推荐哪个器件? 我们看到的是 DRV8262和 DRV8243-Q1、甚至是 DRV8874等简单器件。 希望具备电流监控功能。 您推荐什么器件? 希望在某处有可以正常工作且库存良好的器件。
谢谢。
德里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个项目、我们需要驱动24V、5A 热电冷却器。 需要 H 桥、因为我们需要根据加热还是冷却来切换极性。 您推荐哪个器件? 我们看到的是 DRV8262和 DRV8243-Q1、甚至是 DRV8874等简单器件。 希望具备电流监控功能。 您推荐什么器件? 希望在某处有可以正常工作且库存良好的器件。
谢谢。
德里克
尊敬的 Derek:
DRV8262肯定会很适合您、它是最近发布的、具有足够的高电流限制。 通常我会推荐 DRV8962、但正如您所注意到的、它似乎是缺货的。 它还具有所有这些驱动器中最佳的电流检测精度。
也就是说、我认为您连接的任何器件都可以正常使用、这些器件都是我们非常流行的器件。 请注意、DRV8262/8962是其中封装尺寸最大且最昂贵的、因此如果尺寸或成本很重要、那么其他器件可能更适合您。 DRV8243-Q1可能是您应用中电流能力、封装尺寸、价格和可用性的最佳平衡器件。
以下是我筛选出的适合您的所有选项的页面: https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#248=6%3B46&2122=1%3B2%3B3%3B4&3318=0%3B20465827%3Btrue&
谢谢、
雅各布