This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714H-Q1EVM:我想用 DRV8714驱动两个电机、能不能给我发送寄存器配置表、谢谢!

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251530/drv8714h-q1evm-i-want-to-drive-two-motors-with-drv8714-can-you-send-me-the-register-configuration-table-thanks

器件型号:DRV8714H-Q1EVM

我想使用 DRV8714驱动两个电机、您能给我发送寄存器配置表吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好朱俊峰:  

    有关寄存器映射、请参阅数据表中的第8.6节。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何例子或用户案例吗?期待您的回答。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的朱俊峰:

    我建议您参考 EVM 用户指南以及硬件和软件文件、以获取有关如何 实施该指南的指导。 软件文件应包含源代码以及您需要的内容。

    DRV8711EVM 评估板| TI.com

    此致、

    基尔蒂·库马南