This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:DRV 8462应用问题和可用性

Guru**** 2474630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251295/drv8462-drv-8462-application-question-and-availability

器件型号:DRV8462

您好!

  我有一个需要驱动两个步进电机的应用。 两者均为24V、各为2.6A。 DRV8462是否是满足此需求的良好解决方案? 我假设每个步进电机需要一个器件、正确吗?

此外、DRV8462DDV 何时可用? 之前是7月初报告的、但我在 TI 网站上没有看到任何关于购买此器件或申请样片的提及。 我也看不到它在分配中。

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    DRV8462肯定会适合该应用。  您正确地说、每个步进电机需要1个器件、因为它只是一个步进电机驱动器。  这是我们功能最丰富的步进电机驱动器之一、因此如果您不需要静音步进、自动微步进、自动扭矩或静止省电等高级功能(这些功能都很出色、因此您可能需要它们)、那么它可能会使您的应用不堪重负。   

    您可能需要查看 DRV8849。 其 峰值输出电流为2.5A、持续满量程电流为1.5A。  这是一个双输出驱动器、因此对于2个步进电机、只需要其中的一个。  这是一个根据您的规格过滤了我们的步进电机驱动器的页面:  https://www.ti.com/motor-drivers/stepper-driver/products.html#3305=1.5%3B10&2716max=20%3B70&

    对于没有公开论坛发布的器件我不做评论   

    此致、

    雅各布