This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 125V 无传感器 BLDC 电机驱动器

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251469/125v-sensorless-bldc-motor-dirve

我想按以下方式使用它、我可以 使用 TI 产品简单地实施它吗?
-三相 BLDC 电机驱动器
-电机工作电压125V 直流
-无传感器驱动
- 1750 rpm 恒速控制
-需要很长一段时间的耐久性和稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    很遗憾、我们目前没有能够 在 125V VM 下运行的器件。

    此致、